This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ27426:一旦 Vbat 电压突然变化、电池电压检测无法及时更新

Guru**** 2540720 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ27426, BQSTUDIO

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/973073/bq27426-battery-voltage-sensing-could-not-be-timely-update-once-the-vbat-voltage-suddenly-change

器件型号:BQ27426
主题中讨论的其他器件: BQSTUDIO

大家好、

这是 Brandon。

我们在测试 BQ27426时遇到问题。 在电池放电和充电器 IC 不工作的情况下、我们使用 BQ27426读取动态变化的电压值、结果似乎 BQ27426可以抵抗电压变化、但响应时间太长。

例如、当使用可编程电源将 Vbat 从4V 直接更改为3.8V 时、我们需要超过1分钟的时间才能直接读取从4V 更改为3.8V 的寄存器值。 插入适配器并开始更改时、BQ27426仍需要大约6秒来记录 Vbat 上的更改。

这是否正常? 我们为什么会在电压感应方面有如此长的延迟?

如果这不是正常情况、您是否有任何理由可以让我们帮助解决问题?

BR

Brandon。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Brandon、

    连接电源时、您是否有电压日志?

    该监测计使用 Δ-Σ ADC 并在一段时间内采集样本、因此它会对这些样本求平均值、但这一过程要比6秒快得多。

    您能进一步解释一下测试吗? 如果您直接施加电压更改、监测计仍会延迟6秒或1分钟?

    此致、

    Wyatt Keller

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Brandon、

    您能否从 bqstudio 中提供这方面的日志? 引脚上有多大的电容?

    此致、