请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:BQ27426 主题中讨论的其他器件: BQSTUDIO
大家好、
这是 Brandon。
我们在测试 BQ27426时遇到问题。 在电池放电和充电器 IC 不工作的情况下、我们使用 BQ27426读取动态变化的电压值、结果似乎 BQ27426可以抵抗电压变化、但响应时间太长。
例如、当使用可编程电源将 Vbat 从4V 直接更改为3.8V 时、我们需要超过1分钟的时间才能直接读取从4V 更改为3.8V 的寄存器值。 插入适配器并开始更改时、BQ27426仍需要大约6秒来记录 Vbat 上的更改。
这是否正常? 我们为什么会在电压感应方面有如此长的延迟?
如果这不是正常情况、您是否有任何理由可以让我们帮助解决问题?
BR
Brandon。