This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM3488:如果输出电压低于输入电压、

Guru**** 2390735 points
Other Parts Discussed in Thread: LM3488
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/973030/lm3488-if-the-output-voltage-is-lower-than-the-input-voltage

主题中讨论的其他器件:LM3488


在某些器件中、lm3488的输入电压为4V 至18V。

LM3488的输出电压固定为10V。 

然后、当输入电压高于输出电压10V 时、输出电压会发生什么情况?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    感谢您关注 LM3488。

    对于升压、它将通过电感器和二极管旁路输入。 因此、Vout =~μ V Vin 减去二极管压降。

    谢谢、

    银城