This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ21061:设计审查

Guru**** 2782575 points

Other Parts Discussed in Thread: BQ21061

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/972853/bq21061-design-review

器件型号:BQ21061

您好!

请帮助检查 我的设计。  

和布局、如下所示。谢谢。  

e2e.ti.com/.../1.brd

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Yuan、

    对于原理图、有几个问题/陈述、只是为了确保它们与您的意图相匹配。  

    • /MR 引脚被拉至低电平。 默认情况下、BQ21061将其用作硬件复位按钮。 您是否打算更改此项? 默认情况下、将/MR 引脚拉至低电平可能会导致配置为复位按钮时出现问题。  
    • /LP 引脚被拉至 VIO。 /LP 引脚允许配置电池供电时的低功耗模式。 通过将此拉至高电平、器件将不会在仅由电池供电的低功耗模式下运行

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Anthony、

    感谢您的回复。 实际上,我将使用一个 MCU (3.3V)来控制本设计中的 BQ21061, 请进一步建议如何将四个以下引脚连接到 MCU。  

    我真的找不到一个接近的参考设计。  

    LP - 此引脚是否需要上拉?

    PG - 此引脚是否需要上拉?

    内部-   

    MR -此引脚是否可以直接连接到 MCU?

     

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    /LP 引脚是 BQ21061的输入引脚、如果您的 MCU 将控制/LP 引脚、则无需上拉。 /INTand /PG 引脚确实需要上拉电阻器、因为它们是开漏状态指示器输出。  

    /MR 引脚用于与按钮一起使用、以便进行手动用户复位。 您可以在我所附的数据表中查看典型应用设计。