This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS3700:扩展表计算与 TI-Tina SPICE 仿真

Guru**** 1821780 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS3700
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/972918/tps3700-spread-sheet-calculation-vs-ti-tina-spice-simulation

器件型号:TPS3700

您好!

我发现 TPS3700的工作表计算和 TI-Tina SPICE 仿真之间存在差异。

使用 TI 提供的扩展表中的所有默认值、扩展表计算和 SPICE 仿真之间的过压监控差异为0.4V、欠压监控差异为0.3V。

  • 请注意、所有电阻器值都与展板计算相同。 它们是不现实的电阻器值、但这就是我检查差异大小的方法。
  • 展板:
  • TI-TINA 仿真

我的应用程序关心本例中的差异、我想知道哪一个更准确? 我应该更多地信任展板计算还是更多地信任 SPICE 仿真?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    不确定屏幕快照有什么问题。 我将在此处重试:

    展板:

    TI-Tina SPICE 仿真

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!  

    屏幕快照仍不显示。  请使用此按钮并添加您的图片。  请参阅以下内容:

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Ben、

    我正在做你在回答时提出的建议。 请参阅上面的屏幕截图

    谢谢、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    爆震。 有人吗? 请。 帮助。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Hong、

    很抱歉耽误你的回答。  这对我来说是一个繁忙的日子。  无论如何、电子表格是正确的。  进行手工计算时、我得到13.2V 和10.8V、这与电子表格结果匹配。   

    如果您有任何其他问题、请告诉我。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Ben、

    一切都很好。

    这是否意味着 SPICE 仿真不准确? 有什么想法为什么?

    谢谢、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Hong、

    我不确定 SPICE 模型仿真为何不准确。  根据您的结果、基准电压设置为411mV、而不是400mV。  在我看来、 输入输入输入输入输入输入的基准电压时、模型可能会有一个简单的错误。   

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Hong、

    如果我已经回答了您的问题、请继续并关闭主题。  谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢。 本!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    祝你好运!  很高兴能提供帮助!