This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS40170-Q1:使能引脚额定值

Guru**** 2390755 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/973031/tps40170-q1-enable-pin-rating

器件型号:TPS40170-Q1

您好、先生、

在数据表中、EN 引脚的最大额定值为8.8V、但它是"输出电压"。

EN 引脚应被输入、那么这是拼写错误吗?

EN 引脚8.8V 的最大额定值仍然有效?

谢谢你。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    是的、EN 引脚应为输入、EN 引脚8.8V 的最大额定值仍然有效。