This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS2663:EVM 上的 NC 引脚

Guru**** 2587365 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS26630-33EVM

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/972144/tps2663-nc-pin-on-evm

器件型号:TPS2663

大家好、TPS26630-33EVM 上的团队我们将引脚24 (NC)连接到 Vin、但所有其他 NC 都接地。 根据相关帖子、我发现这些引脚可以连接到任意一侧(输入/输出)、但我想知道为什么您要将一个引脚连接到 Vin 而不是将它们全部连接在一起。 这主要是由于某些奇数的电路板约束/间距要求?

谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Cameron、

    我们将其余引脚连接到 GND、以便可以在顶层扩展散热焊盘下方的接地层。 这样、与将所有引脚连接到 Vin 相比、它在改善器件的散热方面将更加有效。

    此致、Rakesh

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Rakesh、

    那么、为什么要将其中一个引脚连接到 Vin 呢?

    谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Cameron、

    只是在 Vin 引脚周围分散覆铜。 不是必选要求。  

    此致、Rakesh

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    我对 TPS26635有一个相关的问题-我看到您已根据布局建议将所有 NC 引脚连接到 GND -这是否正常?

    谢谢、

    EFI

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 EFI、

    欢迎使用 E2E!

    是的、可以将 NC 引脚连接到 GND。

    此致、Rakesh