This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LV2862:Vout=3.3V 和 Vin=24-36V 时的效率

Guru**** 2510095 points
Other Parts Discussed in Thread: LV2862

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/973003/lv2862-efficiency-for-vout-3-3v-and-vin-24-36v

器件型号:LV2862

查看 LV2862数据表、我可以看到 Vin = 12、16、18V、Vout = 3.3、5、 12V。

对于 Vin=24V 和36V、Iout=1至10mA、请提供 Vout=3.3V 时的效率曲线。

是否有任何限制会阻止器件在 Vout=3.3V 和 Vin=60V 的条件下运行?

谢谢、Bryan Zublin

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好,Bryan

    请发送电子邮件至 andy.chen@ti.com、我将为您检查更多数据。

    B R

    Andy