This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS40211:关于外部软启动电容器

Guru**** 2531950 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/972695/tps40211-about-external-soft-start-capacitor

器件型号:TPS40211

您好!

客户希望软启动时间尽可能长。
但是、数据表中没有关于最大值的信息。



您能告诉我软启动电容器的建议最大值吗?
 请告诉我软启动时间过长时的预防措施。

此致、
Yusuke




  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Tsukui、您好!

    客户为什么要将软启动时间延长至极限? 是否有更好的方法来解决客户想要解决的问题?

    通常、我们不建议对 SS 电容器使用极端值、因为这样启动时会对噪声非常敏感。 目前、我没有 SS 电容器的确切数字。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Brigitte、

    感谢您的回答。
    现在还没有决定要增加多少容量。
    客户希望增加 CSS 容量、作为应对浪涌电流的对策。

    他们计划通过剪切和尝试来选择 CSS。
    但是、他们希望知道 TI 期望的推荐容量。

    此致、
    Brigitte

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Tsukui、您好!

    我会尝试保持在低于1uF 的水平。