This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM5164:有关 UL 标准认证的咨询

Guru**** 2826755 points

Other Parts Discussed in Thread: LM5164

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/973093/lm5164-inquiries-about-ul-standard-certification

器件型号:LM5164

您好!

在使用客户提供的以下产品制造终端设备时、

有人询问在获得 UL 标准认证方面是否存在问题。

使用以下产品时、在获得 UL 标准认证时是否会出现问题?

部件名称: LM5164DDAR

在我看来、UL 标准认证似乎不是问题、因为它是一种终端设备。

但是、是否可以检查上述每个产品是否具有 UL 相关认证或是否有必需的产品?

是否有方法检查组件是否具有 UL 认证?

谢谢。

此致、

mj

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 MJ:

    LM5164是一款非隔离式降压转换器、部件功能不用于过压或过流限制、因此 UL 认证不适用于此部件。

    B R

    Andy