This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS3840-Q1:它的启动电流是多少

Guru**** 2535150 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/973024/tps3840-q1-what-is-the-start-up-current-for-it

器件型号:TPS3840-Q1

您好!

 客户 表示  设计中 TPS3840Q1的启动电流太大、设计的信号链路中需要串联800K 电阻器、但 TPS3840Q1无法 与800K 电阻器一起工作; 在测试中、他们说启动电流为10~20uA; 它只能在使用两个10K 电阻分压后启动。  

数据表中的启动电流参数是什么?

此外、建议使用任何较低启动电流 VRS 器件?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    启动电流参数未显示在电流数据表中。  尝试在 VDD 与 GND 之间放置一个0.1至1uF 的电容器。