This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ25125:输入泄漏电流规格

Guru**** 2826855 points

Other Parts Discussed in Thread: BQ51003, BQ25125

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/972497/bq25125-input-leakage-current-spec

器件型号:BQ25125
主题中讨论的其他器件: BQ51003

您好。如果我将 BQ51003等禁用的无线充电器器件连接到 BQ25125的输入、

由于输入负载、BQ25125输入端的反向泄漏电流可以达到多大。

BQ51003数据表规定了在禁用无线电源(待机)时输出端的静态电流为20uA。

BQ25125输入阻断 FET 是否会进一步限制此静态 电流?

开尔文

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、开尔文、

    输入 FET (Q1/Q2) 将关闭、因此不应出现反向泄漏。

    此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Nick、

    我知道、但它是几纳安还是几微安?  

    我正在从事一个便携式应用、因此每个微安都很重要。

    开尔文

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、开尔文、

    电流需要流经 Q1和 Q2 FET、因此您可以假设它极小。

    此致、