This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS92511:ILED=100mA 和 RIadj=15K 时的 ILED 预期容差

Guru**** 2562120 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS92511EVM

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/972851/tps92511-expected-iled-tolerances-for-iled-100ma-and-riadj-15k

器件型号:TPS92511

数据表指出、"对于较低的 ILED、预期容差越大... (< 150mA!)..."

您能否提供有关 ILED=100mA 容差下降的任何计算基础或测试数据?

理论上、该器件可在出现稳定性问题之前支持低至50mA 的 ILED、但甚至没有关于预期容差增加的提示。

此致、

Walter  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Walter、

      抱歉、在150mA 下没有变化字节日期、但基本容差为+/-15%。 您还可以请求 TPS92511EVM 对其进行测试。

    BR

    肖恩