This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS57040-Q1:5V 启动/停止电压的测量数据

Guru**** 1460770 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/972731/tps57040-q1-measurement-data-of-5v-start-stop-voltage

器件型号:TPS57040-Q1

大家好、

我想问您5V 启动/停止电压的测量数据。 数据表中没有与下图类似的5mA 以下输出电流的详细测量数据。 如果您有数据、请与我分享。

此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Jeffery、

    根据图27、5mA 负载的估计启动/停止电压约为5.5。

    B R

    Andy  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Andy:

    当您在上一个主题上发布时、我已经检查了5mA 输出电流点上的启动/停止电压。 我想知道的是5mA 负载下的测量数据、例如1mA、2mA、3mA 和4mA。 请再次检查并告知我。

    此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Jeffrey、

    很抱歉、我们没有数据、因为这是很旧的器件、您或客户是否有 TPS57040 EVM 来测试它? 请支持客户申请并测试。

    B R

    Andy

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Andy:

    TI 站点上没有 TPS57040 EVM。 即使测试非常困难、我也会尝试请求客户进行测试。

    此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Jeffrey、

    感谢您的支持!

    我将关闭此主题。

    B R

    Andy