请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:BQ76940 大家好、
我们的团队使用 BQ76940开发产品、我们在电池平衡方面存在一些问题、需要您的帮助。
在1-5组中、1 3 5个电池平衡同时打开、5个电池平衡不能打开。 6-10组也是如此。但可以单独打开每个组
这与我们的平衡电路图有关。
昨天我们用示波器测量了 N-MOS 的栅极、5节电池单独平衡时得到了以下波形
他的高电平和低电平占用的时间符合规格、总周期为250ms、平衡时间为175ms 70%。
您可以同时打开3节和5节电池的平衡。 这是它们的波形、时间周期正确、但电压降至1.2V。
但是、当我们同时打开1 3 5节电池的平衡时、1 3可以正常工作、5不能正常工作。 下面是5号波形图、此时时间周期正确、但电压已降至0.7V、该电压无法再使 N-MOS 管导通。
在数据表中、我们只能看到两个相邻电池不应同时平衡、并且不能解释同时打开的电池数量。 无论是在每组1-5、6-10、11-15中只允许平衡两节电池,还是由于均衡电路的问题,芯片的输出容量都会降低。
期待您的回复、谢谢。
此致
天心