This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM317:LM317和 LM337的输出电流容量

Guru**** 2587365 points
Other Parts Discussed in Thread: LM317, LM337

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/970014/lm317-about-the-output-current-capacity-of-lm317-and-lm337

器件型号:LM317
主题中讨论的其他器件: LM337

尊敬的 TI 专家:

   LM317的数据表显示、其输出电压范围为1.25和37V。 它还表示它可以输出振幅不小于1.5A 的电流。 LM337也是如此。

   我想知道 LM317能提供的最大功率是多少? 例如、数据表是否意味着 LM317可以在22V 输出电压和1.5A 输出电流的情况下连续运行? 我在 TO220-3封装中使用 LM317、我不确定它是否能够处理如此大的功率。

   

此致

亚涛

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Yatao 您好、  

    LDO 的限制因素是最高结温、这可以使用 RJA 进行估算、  

    结温=环境温度+ RJA x PD

    PD =(Vin - Vout) x Iload

    可以在数据表的第7.4节中找到 RJA 值。 TAmbient 是环境温度。  

    对于该 LDO、建议的最高结温为125C、因此您的 PD 不应让结温超过125C 限制。  

    此致、  
    Jason Song

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Jason、

    感谢您的回答。

    此外、是否有与 LM317引脚兼容并具有更高功率速率的替代组件?

    此致

    亚涛

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Yatao 您好、  

    您是否会帮助提供您的输入电压、输出电压和 Iload?  

    此致、  
    Jason

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Jason、

    很抱歉耽误你的时间。

    实际上、负载是 PCB、它包含多个运算放大器和推挽。 功率约为2.5W。

    我没有找到 LM317KCS 的"RJA 值可在数据表的第7.4节中找到"、您能告诉我它的值吗?

    最好

    亚涛

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Yatao 您好、  

    请在此处查看热编号:

    此致、  
    Jason Song

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Jason、

    那么、如果环境温度为25摄氏度、那么 LM317可连续工作的最大功率约为(125-25)/25=4.2W?

    此致

    亚涛

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    亚涛

    PD 最大值为4.2W 是正确的、这应满足 LM317的2.5W 功率要求。

    谢谢、

    Prakash L

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Prakash、

    感谢您的回复!

    祝你度过美好的一天!

    此致

    亚涛

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Prakash、

    我发现我犯了一个错误 、我误解了 LM317本身的功率损耗与 LM317为其负载提供的功率之间的区别。

    4.2W 是 LM317的内部功率损耗。 但是、它可以为其负载提供更高的功率是正确的吗? 实际上、当负载不过热时、我关心的是 LM317可以为其提供的功率。

    例如、317的输入和输出电压分别为+28V 和+24V。 为了充分利用317并避免其过热、317输出电流设置为1A。 因此,317的内部损耗为4W,可以为其负载提供+24V*1A=24W 的功率。

    我的计算和分析是否正确?

    最好

    亚涛

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    亚涛

    请参阅下面的计算。

    PD (max)=(TJmax- Ta)/RqJA

    其中

    Tjmax 是允许的最高结温。

    RqJA 是封装的结至环境热阻

    TA 是环境温度。

    稳压器功率耗散可使用进行计算;

    PD =(VI-Vo) x IO

    PD (max)=(150-25)/23.5 = 5.31W

    输入电压= 28V、输出电压= 24V 且输出电流= 1A 的 PD 为(28-24) x 1 = 4W、小于5.31W、因此不会出现任何问题。

    请告诉我您是否正在寻找?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Prakash:

    感谢您的详细计算。

    实际上、我正在寻找 LM317可为负载提供的最大功率。

    然后我认为在计算中,最大功率为 Vout*Iout=24W。 Lm317可以为其负载产生24W 功率而自身不会过热、这是否正常?

    此致

    亚涛

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Yatao 您好、

    LM317可承受的最大功率为5.3W。 任何高于此值都会导致器件热关断。

    PD (max)=(TJmax- Ta)/RqJA

    PD (max)=(150-25)/23.5 = 5.31W

    谢谢、

    Prakash L

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Prakash、

    我知道你的意思。

    但我想确认的是、当 LM317在计算中承受4W 时、其输出功率为 Vout*Iout=24W、这种计算是正确的吗? 然后、LM317可以将24W 输出到其负载吗?

    下面是您的计算

    输入电压= 28V、输出电压= 24V 且输出电流= 1A 的 PD 为(28-24) x 1 = 4W、小于5.31W、因此不会出现任何问题。

    此致

    亚涛

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Yatao 您好、  

    LDO 可支持的最大功率限制因素基于输入电压和输出电压与负载电流之间的差值。  

    输入电压= 28V、输出电压= 24V 且输出电流= 1A 的 PD 为(28-24) x 1 = 4W、小于5.31W、因此不会出现任何问题。  

    是的,这种计算是正确的,是的,LDO 应该可以用于这种电力输送。  

    此致、  
    Jason Song

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Jason、

    还可以!

    在这种情况下、LM317向其负载输出 Vout* Iout = 24W。 是这样吗? :-)

    此致

    亚涛

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    是的、正确。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Jason、

    感谢您的帮助和解释!

    此致

    亚涛