This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM5121:数据表中用于计算 Rcomp 的公式#45错误

Guru**** 2390260 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/972629/lm5121-equation-45-in-data-sheet-for-calculating-rcomp-is-wrong

器件型号:LM5121

您好、TI 专家

我认为 数据表中用于计算 Rcomp 的公式#45是错误的。

请参阅附件。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Li、

    我刚刚在 Mathcad 中验证了数据表信息基本上是正确的:结果是~196kOhm。   请注意、Vin 使用9V 的典型 Vin。  它还在公式(44)下一段中明确提到、fCROSS 被选择为13.4kHz、而不是25kHz。

    谢谢、

    应用工程学 Yohao Xi