This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS55340:输出过压问题

Guru**** 2771175 points

Other Parts Discussed in Thread: TPS55340

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/972627/tps55340-output-over-voltage-concern

器件型号:TPS55340

大家好、团队、

我的客户尝试使用 TPS55340进行12V 至24V 转换、IO=73mA 非常小。

他担心输出电阻分压器的顶部电阻器断开时会出现输出过压风险。

您是否认为通常应考虑使用 FP 引脚上的肖特基二极管等其他组件来支持这种类型的过压情况?

此外、我发现、当输入电压 SR 为高电平并且 此线程无输出负载时、可以看到过冲

是否最好让我的客户提前注意输入电压?

此致、

Itoh  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Itoh-San、您好!

    感谢您发帖。  您可以添加一个电压等于允许的最大 Vout 减去 TPS55340 FB 基准电压(1.229V)的齐纳二极管、并将齐纳二极管与高侧反馈电阻器并联放置、以捕获过压事件、即使高侧电阻器开路也是如此。  在正常运行期间、齐纳二极管可被视为开路。

    在您提到的线程中、输入电压的应用可能会在电感器和输出电容器之间引起谐振、即使 IC 未切换、也可能产生过压。  在这种情况下、您需要降低输入电压应用的速度、或添加输入浪涌限制、例如热插拔器件、以防止输入应用中出现此类谐振。

    谢谢、

    应用工程学 Yohao Xi