This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS7A7300:EN&断电期间 PG 泄漏

Guru**** 2826825 points

Other Parts Discussed in Thread: TPS7A7300

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/972163/tps7a7300-en-pg-leakage-during-power-down

器件型号:TPS7A7300

当输入电压为0V 且 PG/EN 受电(例如3.3V)时、是否有任何明显的泄漏电流返回到 TPS7A7300?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Steve、

    泄漏电流返回到 TPS7A7300意味着什么? 您是否询问静态电流?

    假设 PG 连接到上拉电阻器、则 PG 引脚的泄漏电流将取决于上拉电阻器。  

    请告诉我、以便我更好地回答您的问题。

    最棒的

    Juliette

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Juliette、

    这个不是静态电流

    条件是 Vin 为零、器件未通电。 PG 连接到另一个受电系统-可能通过一个10kohm 上拉至3.3V。 现在、是否有任何泄漏电流会流回 PG 引脚、然后流出任何其他引脚(如 Vin)、以便对 TPS7A7300侧的系统进行反向供电?

    对于开漏器件、情况通常不是这样、尤其是 ESD 结构不涉及到 Vin 的 PN 结时。

    我认为 TPS7A7300就是这种情况、因为绝对最大值表并不表示 PG 与 VIN 的相关性。

    我们需要确保这一点-对任何泄漏幅度(nA? UATM) 进行了比较。

    请提供建议。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Steve、  

    正确、该部件上的 PG 是漏极开路器件。 PG 引脚的任何泄漏电流都将流入接地端、并且不可能流入任何引脚。

    最棒的

    Juliette