This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] UCD90160A:I2C 信息

Guru**** 2541480 points
Other Parts Discussed in Thread: UCD90160A

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/972926/ucd90160a-i2c-information

器件型号:UCD90160A

您好!  

使用 I2C 时、UCD90160A 能否输出特定的电压值? 还是仅输出运行状况?  

谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好

    UCD90160A 是一款以 PMBus 为中心的器件、所有监控电压均可通过 PMBus 命令读取。 有关命令的使用、请参阅此注释。

    https://www.ti.com/lit/pdf/slva385

    此致

    Yihe

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您提供应用手册。  

    在 USC90160A 数据表中、它还提到了 I2C 接口作为一个选项。 您是否只允许使用 PMBus 读取监控的电压?  

    在这种情况下、您会将 I2C 数据连接到引脚16、将 I2C CLK 连接到引脚15吗?  

     

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好

    是的、从通信点视图来看、PMBus 与 I2C 相同。

    此致

    Yihe