This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ24166:仅当 IN 电压介于4.5至5.1V 之间时、输出才有效

Guru**** 2581345 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/972552/bq24166-output-only-works-when-in-voltage-is-between-4-5-to-5-1v

器件型号:BQ24166

您好!

我的设置参数为:

ISET=1A

Iinlim=2A

Iusblim=1.5A

Vindpm = 4.4V (26.7k/10k)

我没有连接电池。

当我将5V 连接到 USB 输入时、输出电压为4.3V

当我将6V 至8V 连接到 IN 输入时、输出电压大约为1V

我确实通过测试不同的电压发现、当输入电压介于4.5V 和5.1V 之间时、输出将会打开。在5.1V 以上时、电压会随机跳转一个位、但从不会上升。

使用 Vusb 时、输出将在4.4和5.3V 之间工作、但随后以类似的方式下降到高于5.3V。

是否有任何建议要更改什么才能使 Vin 达到大约9V?

谢谢、

凸轮

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Hi Cam、

    USB 输入在6.5V 时具有最大 OVP、并应在高达该电压时正常工作。  IN 输入具有10.5V OVP、应在高达该电压的情况下工作。  下端可能会达到 VINDPM。  当您发现问题时、您能否发布显示 SW、SYS 和 BAT 电压的原理图和示波器截图?

    此致、

    Jeff

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Jeff:

    感谢您查看此内容。

    这是我的原理图。

    正在为...提供电压

    工作条件

    VSYS (在 C175上)

    VSW

    VBAT

    非工作条件

    VSYS (在 C175上)

    VSW

    VBAT

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Hi Cam、

    您的照片未显示。  是否可以重新连接并发送?   

    此致、

    Jeff

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Jeff:

    我重新连接了它们。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Hi Cam、

    DRV 至少需要一个连接到 GND 的1uF 电容器。  您能否添加该项并重新测试?

    此致、

    Jeff

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    这是个秘密。 感谢 JEFF。