Other Parts Discussed in Thread: LM61495-Q1, LM5176-Q1
主题中讨论的其他器件:LM61495-Q1、 LM5176-Q1
您好!
我计划将卡用于汽车用途,但不是关键系统-可以称为信息娱乐....
我无法理解我是否只能使用 AEC-Q-XXX 合规性器件 、而不能使用常规器件。 这是我计划的所有卡中的一个问题、很难找到这些部件。
例如、我现在正在寻找12V 至5V/7A 的直流/直流电源模块、我找不到类似的东西、尤其是符合 AEC-Q-XXX 标准。
有人可以告诉我吗?
BR