This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS546C23:关于 PMBus 引脚

Guru**** 2837190 points

Other Parts Discussed in Thread: TPS546C23

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/972897/tps546c23-regarding-pmbus-pins

器件型号:TPS546C23

未使用的 PMB_CLK 和 PMB_DATA 是否可以保持未连接? 是否需要上拉?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    SMB_ALRT 引脚是否可以断开连接?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

     

    TPS546C23的 PMBus 引脚使用未供电的开漏输入。  它们可以安全地连接到接地端、保持悬空或端接至3.0至5.5V 的上拉电阻。  如果上拉、则引脚= 0V 时的上拉电流不应大于5mA。

    如果永远不会使用这些引脚、建议将这些引脚连接到散热焊盘以最大限度地减少引脚上的任何噪声、但如果设计希望使这些引脚可供将来使用、则绝对不需要这样做。