This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS40305EVM-488:针对不同的输入电压和输出电压修改 EVM

Guru**** 2451970 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS40305, TPS40305EVM-488

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/972864/tps40305evm-488-modifying-the-evm-for-different-vin-and-vout

器件型号:TPS40305EVM-488
主题中讨论的其他器件:TPS40305

我需要将2S IMR 电池降至5V、最大负载为~2.5A。 电池寿命和 PCB 面积要求都很具有挑战性。 Webench 推荐了 TPS40305,我想使用 TPS40305EVM-488对其进行评估。 但是、

EVM 的数据表反复显示输入电压范围为8V–14V。 为什么、当 TPS40305的输入电压范围为3V–20V 时? 我缺少什么?

2.更改反馈电阻器以提供5V 输出非常重要,但您是否有计算补偿值的实用程序?

3.是否有其他建议?

谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

      

    EVM 的用户指南反复引用了设计的8V 至14V 输入范围、因为这是该设计支持的输入电源电压。  当输入电压降低和占空比增加时、建议的8V 最小输入电压会限制电感纹波电流和输入电容 RMS 纹波电流。

    除了更改反馈分压器和补偿外、您可能还需要考虑:

    1) 1)更改电感器值以更好地适应更新的占空比和负载电流。  320nH 电感器在8V 至1.8V @ 1.2MHz 范围内具有3.6A 峰峰值纹波电流。   对于8V 至5V @ 1.2MHz、峰峰值纹波电流约为4.9A、对于2.5A 负载电流而言极高。  通常、设计会将峰间纹波电流限制在满载的30%左右、或2.5A 负载的0.75A。  这将是一个2uH 的电感器。

    2) 2)更改输出电容器。 虽然6.3V 额定电压为22uF 的陶瓷输出电容器在5V 输出下工作、但对其输出电容的直流偏置影响将会减小、并且在5V 输出下、它们的有效电容可能小于10uF。  我建议改为选择额定电压为10V 或16V 的输出电容器。  对于2uH 电感器、2个10uF 或2个22uF 电容器应满足1.2MHz 开关频率下的纹波期望、但瞬态响应可能需要额外的输出电容、具体取决于压降和过冲要求。

    3) 3) TPS40305的最大占空比为85%、当2S IMR 电池放电至5.9V 以下时、输出电压可能会由于最大电流而下降。  如果 VIN 降至过低、无法支持 VOUT > UVP (4.6V)、TPS40305将声明输出欠压和关断。  如果 TPS40305保持启用状态、输出将反复断续、尝试定期重新启动、然后在 VIN 不支持5V 输出时再次关闭。

    可能无需更改输入电容器。  在2.5V 的较低电流负载下、即使占空比增加、输入 RMS 电流也会更低。

    对于补偿设计、TPS40305的产品文件夹中的设计和开发目标--