This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMS3655:偏置引脚

Guru**** 2847400 points

Other Parts Discussed in Thread: LMS3655

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/972743/lms3655-bias-pin

器件型号:LMS3655

大家好、

我的客户正在考虑使用 LMS3655。  

d/s 中的9.2.1.2.4偏置电压描述:"由于这个输入被直接连接至输出、所以必须保护它不受负电压瞬变的影响。 当输出在长 PCB 布线或电缆的末端短接时、可能会发生此类瞬变"。   我认为负电压瞬变是由长 PCB 走线或电缆和输出电容器(LC 谐振)的电感引起的。 我的理解是否正确?  

此外、是否有公式可用于计算 负电压瞬变期间从 BIAS 引脚流出的电流?

此致、

山口

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、Takashi-San、

    我认为、如果您有长电缆、这只是一个预防措施。 并使输出短路、从而使 BIAS 引脚的负电压超过-0.3V。

    我们在数据表上的建议如下:

    Ω 负载远离转换器的输出或输出端可能发生电感短路、则在输出端和偏置端之间使用一个3 Ω 至5的电阻器

    您可以看到下面的实现

    我认为还没有公式来计算该负瞬态

    谢谢

    -Arief