This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM61460-Q1:5V 时 LM61460-Q1的斜升时间

Guru**** 2538310 points
Other Parts Discussed in Thread: LM61460-Q1

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/972877/lm61460-q1-ramp-up-time-of-lm61460-q1-at-5v

器件型号:LM61460-Q1

大家好、

我们的客户正在寻找 LM61460-Q1在5V 时的斜升时间值、因为数据表中未提供该值。

您可以共享此信息吗?

谢谢、

Jonathan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Jonathan、

    在启动条件下、您可以在输出电压稳定至所需电压之前获得5ms (典型值)的软启动时间。 时序特性可在 第7.6节中找到 、软启动操作图可在 图16中找到。  

    此致、

    Jimmy