请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:LM5143-Q1 大家好、
您能给我以下客户问题的评价吗?
问题1. 您能告诉我 CLK1、CLK2和 SYNCOUT 的相移吗? 数据表介绍了以下内容、但不确定其含义。 TI 是否有任何应用手册来解释这一点?
"为°输入电容器纹波电流和 EMI 滤波器尺寸、为两个输出提供了180 μ A 交错运行。 90°异相时钟输出适用于级联、多通道或多相功率级。"
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
大家好、
您能给我以下客户问题的评价吗?
问题1. 您能告诉我 CLK1、CLK2和 SYNCOUT 的相移吗? 数据表介绍了以下内容、但不确定其含义。 TI 是否有任何应用手册来解释这一点?
"为°输入电容器纹波电流和 EMI 滤波器尺寸、为两个输出提供了180 μ A 交错运行。 90°异相时钟输出适用于级联、多通道或多相功率级。"