This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM5143-Q1:CLK1、CLK2和 SYNCOUT 的相移

Guru**** 2394305 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/972824/lm5143-q1-phase-shift-of-clk1-clk2-and-syncout

器件型号:LM5143-Q1

大家好、

您能给我以下客户问题的评价吗?

问题1. 您能告诉我 CLK1、CLK2和 SYNCOUT 的相移吗? 数据表介绍了以下内容、但不确定其含义。 TI 是否有任何应用手册来解释这一点?

"为°输入电容器纹波电流和 EMI 滤波器尺寸、为两个输出提供了180 μ A 交错运行。 90°异相时钟输出适用于级联、多通道或多相功率级。"

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Takeshi-San、

    两个通道始终相隔180度。 SYNCOUT 信号相对于通道1的时钟进行90度相移。

    此致、

    Tim