主题中讨论的其他器件: BQ25306
您好、TI 专家、
我的客户使用 BQ24630制作了 PCB 样片、但充电时间和恒定电流存在一些问题。
我在下面向您展示一些结果;
1.充电电流已更改,(上限:4A /下限:6A)终止电流相同(默认值为300mA)
充电时间为13分钟(CC:4A)、14分钟(CC:6A)
2.终止电流改变(上限:300mA/下限:1A),充电电流相同(6A)
充电时间为14分钟(Tc=300mA)、8m50sec (Tc=1A)
这是我的问题;
1.我可以看到6A 充电和4A 充电之间的充电时间差别不大。 6A 充电的时间更长。 正常工作吗?
2.我看不到恒流相位的时间过长。 即使它的结束时间少于0.5秒、您会看到橙色电压线上出现尖峰。 正常工作吗?
总之、我们的目标是缩短时间。 但我只找到了一种方法来缩短充电时间、降低终止电流。
结果是、正如您看到的、时间大大减少。 但是、只要我们想要、我们就无法使用电池。 因为最终电池电压仅为3.578V。 (全电压为3.6V)
我们可以在电压完全为3.6V 时完全使用电池。
4.是否有任何方法可以增加恒定电流的时间?
5.除了较低的终止电流外,是否有任何方法可以缩短整个充电时间?
6.我可以将锂离子充电器用于磷酸铁锂吗? 如果没有、副作用是什么?
7. LiFePo4电池是否有快速充电解决方案?
这里是我们电池的信息。 (LiFePO4、标称值3.2V、最大值3.6V、360mAh 容量)
请检查此问题。 谢谢。
此致、
Chase