This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ25611D:建议使用具有特定 STAT 指示模式的器件

Guru**** 2535150 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/972848/bq25611d-recommend-a-device-with-specific-stat-indication-pattern

器件型号:BQ25611D

您好!

我的客户需要 能够支持以下频谱 STAT 指示模式的器件建议、请提供建议。 谢谢。   

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Yue、

    我们不提供具有可配置 STAT 引脚的充电器。 我们的所有充电器均运行如下:

    正在充电:低。

    充电完成或处于睡眠模式的充电器:高电平。

    充电暂停(故障响应):以1Hz 的频率闪烁。

    此致、

    Ricardo