This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LP5907:IQ 和 Ignd 之间的差异

Guru**** 2387080 points
Other Parts Discussed in Thread: LP5907
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/972254/lp5907-the-difference-between-iq-and-ignd

器件型号:LP5907

大家好、

我正在检查 LP5907数据表。 在我之前的想法中、IQ 是无负载时的 Ignd。 但我在 LP5907数据表中发现、IQ 和 Ignd 规格如下所示:

IQ 和 IG 的测试条件相同、但它们具有不同的值。 这让我感到困惑。 那么、当 Iout=0mA 时、您能否帮助解释为什么 IQ 和 IG 不同?

此致、

韦恩

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Wayne、

    差异在注释的第5和第6项中进行了解释。

    谢谢、

    斯蒂芬

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Stephen:

    我看到了项目符号5和6。 对于项目5、我可以理解。 但对于项目6、我不太理解"施加到器件的所有输入电压"的含义。 您能帮助解释一下吗?

    此致

    韦恩

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Wayne、

    有一个使能引脚和一个 Vin 引脚。  注5仅解释了 Vin 上的静态电流。  注6包括 EN 引脚和 Vin 引脚。  因此、EN 引脚将产生稍大的电流消耗、我们可以在您提供的 EC 表快照中看到这一点。

    谢谢、

    斯蒂芬