This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ25710:如何在 BQ Studio 中更改日志间隔

Guru**** 2771175 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/972293/bq25710-how-to-change-log-interval-in-bq-studio

器件型号:BQ25710

大家好、

客户希望将日志间隔从4000ms 更改为1000ms。

他们认为间隔太长。

是否有任何调整方法?

感谢你的帮助。

(现在他们使用的是 V1.3.86版本)

此致  

Evan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Evan、

    功能位于 Window/Preferences/Charger/Log Interval。 但恐怕它已被禁用。

    此致、

    林红

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、林红、

    感谢您提供信息。  

    是否有任何原因禁用它、是否有任何可能更改?

    我觉得很难说服他们是否真的需要调整。

    感谢你的帮助。

    此致

    Evan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Evan、

    请让我检查一下。 谢谢。  

    此致、

    林红

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Evan、

    很抱歉、我在启用它方面没有积极的答案。

    我假设这是为了调试目的、很多时候我们只需要对某些点进行抽查、而不 是完整的数据记录。 如果确实如此、 您可以使用主机或使用 MSP430开发您自己的"主机"、这并不是一件非常困难的事情。  

    此致、

    林红