This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ25713B:有关开/关问题的查询

Guru**** 2514285 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ25713B

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/972393/bq25713b-inquiry-about-on-off-issue

器件型号:BQ25713B

尊敬的先生:

我们的客户遇到这样一个问题:当他们反复测试是否插入了 VBUS 12V 时、VSYS 不会间歇性输出。

情况是电池未连接到 BQ25713B。

但在连接电池时没有问题。

请为我提供一些指南和解决方法吗?

此外、Pls 检查下面的原理图。

此致、

Michael

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Michael、

    您能否详细描述 VSYS 的响应方式? 例如   、VSYS 上的预期值(来自寄存器设置)和实际值是多少?  当您遇到 VSYS 问题时、充电器是否检测到任何故障?

    此致、

    林红  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、林红、

    感谢您的回复。

    VSYS 不是0电压输出。

    没有切换。

    下面是测试程序。

    1:他们为我们的器件提供 VBUS 12V 电压。 此时、我们的器件工作正常。

    2'nd:他们不为我们的器件提供 VBUS 12V 电压。 换言之、我们的器件中未插入 VBUS 12V。

    3'rd:他们在执行第2步后的大约0.5秒或1秒内再次向我们的器件提供 VBUS 12V 电压。

    我认为他们的 VBUS 接通/关断时间太短。

    我们的器件是否有从 VBUS 关闭到打开的间隔时间?

    请告诉我您的意见。

    此致、

    Michael

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Michael、

    我同意你的意见。 问题可能是由快速插拔导致的。 充电器需要一些时间来初始化设置、请参阅数据表中的图48。  在 快速 插拔过程中,某些初始化程序可能会出现问题。

    另一个证据是、正如您所说、它在连接电池时工作良好、可提供稳定的充电状态。

    该应用的主要关注点是什么? 也许我们可以找到解决方法。

    此致、

    林红