This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] UC1823A-SP:SPICE 模型

Guru**** 2589910 points
Other Parts Discussed in Thread: UC1823A-SP, UC1825, UC1823

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/972868/uc1823a-sp-spice-model

器件型号:UC1823A-SP
主题中讨论的其他器件: UC1825UC1823

你好!

我能否使用 UC1825的 SPICE 模型对使用 UC1823A-SP 的设计进行分析?

UC1823和 UC1825的唯一区别是最大占空比限制。 UC1825 SPICE 模型是否限制为50%?  如果是、需要更改什么以将最大占空比限制增加到90%?

谢谢!

--路易斯

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、Luis、

    UC1825模型的最大占空比限制为50%。

    没有一种简单的方法来编辑它以便将它用于 UC1823模型。

    谢谢、

    Daniel