This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS54320:引脚 PH 与 GND 短路的情况

Guru**** 2386610 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/972776/tps54320-condition-of-pin-ph-short-ciruit-with-gnd

器件型号:TPS54320

尊敬的先生

随附的原理图。 故障现象是 PH 引脚与 GND 短路。

我们的输入电压12V、输出电压5.1V,输出电流2A。  

我们测试了大约60个、失败了大约11个。

能不能帮我知道原因,非常感谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您的提问。  从您提供的原理图中、我没有看到输出应接地短路的任何原因。  需要注意的几件事是

    1. 使用外部电源评估 LTxxx 负载、以验证其是否不会导致该行为。  

    2.仔细查看布局、确保制造过程中没有焊接桥或短路。  由于您仅在某些电路板上看到问题、因此可能会出现这种情况。

    3.检查输出分压器是否安装正确。