This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS51916:加电时的浪涌电流

Guru**** 2382480 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS51916
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/972488/tps51916-inrush-current-at-power-on

器件型号:TPS51916

大家好、

IC 通电时、Ivtt 拉电流为5.6A 峰值浪涌电流。 (峰值的宽度约为5us。)

源电流限制为典型值3A、但电流大于该值。

是否未假定电流限制未应用于瞬时峰值电流(5.6A)?

IC 的最大额定值部分未列出 Ivtt。 此峰值电流是否可能会对 IC 造成损坏?

此致、

Kenji

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Ohno-San、

    您能否说明如何测量5.6A 峰值电流? 很可能并非所有5.6A 都来自 TPS51916、因为电流限制应小于5.6A。

    但即使是5.6A、也不应损坏 IC、因为5us 内的5.6A 能耗仍然很低。

    此致、

    Weidong

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Weidong-san、

    感谢您的回答。

    根据电流测量中与电阻器(10m Ω)的电压差计算得出。

    我不认为电容器正在充电、因为它处于通电状态。

    此致、

    Kenji

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Ohno-San、

    您能否澄清一下这个10 m Ω 电阻器连接在何处? 它是连接到 VLDOIN 还是 VTT 引脚?  

    此致、

    Weidong

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,Weidong-san

    连接到 VTT 引脚。

    此致、

    Kenji

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Ohno-San、

    您是否有显示此感应电阻器连接方式的原理图? 该电阻器上测得的波形? 我仍然无法理解为什么从 VTT 引脚流出的电流可以高达5.6A。

    降低浪涌电流的一种方法是使用跟踪启动、这意味着先将 S3拉高以启用 VTT、然后将 S5拉高以开启 VDDQ。 这样、VTT 将在启动期间遵循1/2的 VDDQ、从而降低浪涌电流。

    此致、

    Weidong