This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ24157:BQ24157故障代码描述

Guru**** 2635015 points

Other Parts Discussed in Thread: BQ24157

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/972670/bq24157-bq24157-fault-code-description

器件型号:BQ24157

您好!

我们在我们的充电器产品中使用 BQ24157SOC。 我看到一些脱封行为、例如一旦电池充满、如果我重新插入电池、那么我会中间获得故障代码#4。 故障代码4似乎意味着 OUTPUTOVP、这是否意味着电池无法再充电且已充满?  

您是否还能向我详细说明此芯片提供的所有故障代码? 这将帮助我向用户指示相应的 LED 指示。


typedef 枚举

BQ24157_CHARGE_FAULT_NORMAL = 0、
BQ24157_CHARGE_FAULT_VBUSOVP = 1、
BQ24157_CHARGE_FAULT_SLEEP = 2、
BQ24157_CHARGE_FAULT_VBUSLOW = 3、
BQ24157_CHARGE_FAULT_OUTPUTOVP = 4、
BQ24157_CHARGE_FAULT_ThermalShutdown = 5、
BQ24157_CHARGE_FAULT_TIMERFAULT = 6、
BQ24157_CHARGE_FAULT_NOBATTERY = 7、
BQ24157_BOOST_FAULT_NORMAL = 8、
BQ24157_BOOST_FAULT_VBUSOVP = 9、
BQ24157_BOOST_FAULT_OVERLOAD = 10、
BQ24157_BOOST_FAULT_BATTLOW = 11、
BQ24157_BOOST_FAULT_BATTOVP = 12、
BQ24157_BOOST_FAULT_ThermalShutdown = 13、
BQ24157_BOOST_FAULT_TIMERFAULT = 14、
BQ24157_BOOST_FAULT_NA = 15、
BQ24157_FAULT_ERROR =-1

BQ24157_FAULT_TYPE;

提前感谢、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    VBUSOVP = VBUS 在充电模式下高于输入 OVP 阈值(6.5V)、在升压模式下高于 VBUSOVP (6V)。   一旦输入电压降至阈值以下、便会自动恢复。

    在充电模式下、睡眠= VBUS + VSLP < V (CSOUT)。  当 VBUS 增加或 V (CSOUT)减少时、自动恢复。

    充电模式下、VBUSLOW = VBUS < UVLO 阈值。   当 VBUS 增加时自动恢复。

    在充电模式下、OUTPUTOVP = V (CSOUT)超过 OVP 阈值(117% x VOREG)。  输出电压降至阈值以下时自动恢复。

    热关断=芯片温度高于 TSHTDWN = 165C。  当芯片温度降至阈值以下时自动恢复。

    TIMERFAULT = nA、因为 BQ24157上的安全和 WD 计时器都被禁用。

    NOBATTERY = nA、因为 BQ24157上的电池检测被禁用。

    过载=由于升压模式期间 VBUS 上的负载过大、VBUS 会下降。   一旦负载被移除并且 VBUS 恢复到稳压状态、它就会自动恢复。

    在升压模式下、BATTLOW = V (VCSOUT)< VBATMIN (启动时为2.9V、启动后为2.5V)。  主机必须复位 OPA 模式才能重新启动升压模式。

    在升压模式下、BATTOVP = V (CSOUT)> VBATMAX (4.9V)。 主机必须复位 OPA 模式才能重新启动升压模式。

    此致、

    Jeff