This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM73606:电路回顾

Guru**** 2387060 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/968714/lm73606-review-of-circuit

器件型号:LM73606

您好!

您能否查看随附的电路/

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    您能否验证输出电容器的值? C424、C425、C429和 C430?

    对于~350kHz 的工作频率、您可能需要至少4x22uF、16V 额定电容器来完成此设计。  

    谢谢

    -Arief

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您的评论。

    请查找下面随附的两个稳压器电路的 Webench 报告。

    在这些报告中、建议的输出电容器是电解电容器。 电路板将在危险的位置使用、因此我只能使用陶瓷电容器。 我使用了最接近电解电容器的替代方法。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    由于某种原因、我似乎无法打开 pdf 文件。  

    是的、陶瓷电容器的使用应该是可以的。 为了使器件保持稳定、建议输出端的陶瓷电容器数量为4x22uF、额定电压为16V。 这样、在直流偏置电压为5V 或3.3V 时、电容器的降额不会太大。  

    谢谢

    -Arief

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Arief、

    再次附加报告

    e2e.ti.com/.../WBDesign67-_2800_1_2900_.pdf

    e2e.ti.com/.../0383.WBDesign67.pdf

    我理解您的建议、但 Webench 工具建议的输出电容为3.3V 稳压器300uF 6.3V、5V 稳压器180uF 16V。 我已使用等效陶瓷电容器来满足我的应用限制。

    您能查看报告吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    是的、报告看起来不错、我要检查的一件事是陶瓷输出电容器的降额、因为电解电容器更能承受直流偏置降低。  

    如果您可以为我提供输出电容器的器件型号、那么我可以检查它是否足够。  

    谢谢

    -Arief  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    3.3V 电路的 o/p 电容器的器件型号

    C3216X5R1A107M160AC  数量:3.

    CL10B474KO8NFNC  数量:1.

    5V 电路的 o/p 电容器的器件型号

    C3216X5R1A107M160AC  数量:2.

    CL10B474KO8NFNC  数量:1.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Sahol、

    对延迟回复表示歉意。 我已经检查了您的电容器、并且两个 webench 设计的器件型号都应该合适

    对于3.3V 偏置、每个电容器降额至~48uF、而对于5V 偏置、降额至28uF

    谢谢

    -Arief