This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS62366B:PFM 模式下的输出电压精度

Guru**** 2694555 points

Other Parts Discussed in Thread: TPS62864

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/971959/tps62366b-vout-accuracy-at-pfm-mode

器件型号:TPS62366B
主题中讨论的其他器件:TPS62864

大家好、

我的客户正在考虑使用 TPS62366BYZH。 他们想知道 PFM 模式下的 Vout 精度。

在 E.C 表中、在无 负载、强制 PWM、VOUT =[0.77V、1.3V] Tj=85摄氏度的条件下、PWM 模式下的 Vout 精度被表征为+/-0.5%。 在相同条件下、您能告诉我 PFM 模式下的 Vout 精度吗?

下面还有其他问题。

关于 d/s 中的图38 (开关频率与输出电流间的关系)、该图水平轴上的单位是"A"、而不是 mA、对吧?

此致、

山口

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Takashi-San、您好!

    您是否查看了数据表中的图11至14 ?

    如有需要,我可以提供更多有关这些方面的详细资料。

    关于图38、您回答正确。 这是一个拼写错误。 我会问、这样就可以纠正。

    您是否向客户展示了较新的 TPS62864? 我建议您将此器件用于客户的新设计。

    非常感谢!

    此致、
    Dorian  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Dorian-San、您好!

    感谢您提供相关信息。 我将告知客户图11至14。  如果您还对 PFM 中的精度有更详细的了解、您能提供吗?

    感谢您提出 TPS62864。 我会向客户推荐。

    此致、

    山口

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Takashi-San、您好!

    当我们通过电子邮件继续讨论时、我将关闭此主题。

    如果要重新打开它、只需在下面回复即可。

    非常感谢!

    此致、
    Dorian