This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TINA-TI:无输出

Guru**** 2540720 points
Other Parts Discussed in Thread: TINA-TI, TPS5430

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/971914/tina-ti-no-output

器件型号:Tina-TI
主题中讨论的其他器件: TPS5430

大家好、

好的、我们收到了客户的询问、即 TINA-TI 不提供输出。 客户还尝试了由我们的专家之一提供的 webench 设计(链接如下)。

TPS5430:此器件的 SPICE 模型无法正常工作。

客户问题、请参阅随附的"WEBENCH 设计问题"。

e2e.ti.com/.../WEBENCH-DESIGN-issue.zipThank、期待您的善意回应。

此致、

梅纳德

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    让我来看看模型(文件)、我很快就会回来。

    谢谢、
    Alejandro

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

     尊敬的 Maynard:

    是的、您可以使用直接导出3DEXPERIENCE 的 Tina 文件。

    如果您直接使用该文件、则可以获得如下所示的输出。

    但是、如果您 使用12V 将输入更改为电池、则不会有输出、也可以从下面所示的瞬态分析波形中看到这一点。

    此致、

    Wendy

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Wendy、

    感谢您的支持。 我们的客户想知道当输入电压为12V 时为什么没有变化。

    此致、

    梅纳德

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

     尊敬的 Maynard:

    这是有关模型配置的内容。 如果您使用 Vin 12V、请单击 Analysis-Transient -标记"Use Initial Conditions"(使用初始条件)、然后单击"OK"(确定)、然后您可以获得输出。

    此致、

    Wendy

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Wendy、

    再次感谢您的善意回应。  

    我们的客户已经可以输出所述的波形。

    客户还想知道如何获得下图中的图表,该图表来自使用 TINA-TI 的 TPS5430数据表?  

    此致、

    梅纳德

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Maynard:

    这是测试结果。 但是、如果您使用 Analysis-Transient -标记"使用初始条件"、然后单击"确定"。 然后单击 View-Show/Hide curves (查看-显示/隐藏曲线)并缩放波形、您可以获得如下所示的曲线。

    此致、

    Wendy