This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] UCC28910:是 UCC28910、适用于输出为140VDC 的低功耗离线反激式转换器

Guru**** 2451970 points
Other Parts Discussed in Thread: UCC28910, UCC28704, UCC28C42

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/972147/ucc28910-is-ucc28910-suitable-for-a-low-power-offline-flyback-convertor-with-140-vdc-output

器件型号:UCC28910
主题中讨论的其他器件: UCC28704UCC28C42

我正在设计一个可产生~140VDC 电压并能够提供~ 20mA 电流的离线反激式电源。 效率不是一个大问题、输出电压无需太严格地调节 、但我希望解决方案小巧而简单。 我的第一个想法是使用具有内部 FET 的反激式控制器(因为它具有低功耗)和初级侧调节功能、以降低组件数量。 UCC28910/11似乎非常适合、但当我尝试在 webench 中使用该器件时、输出电压限制为25V。 这种限制是否是因为内部 FET (700V)的 VDS 不足以支持通过变压器反射回来的140V 输出?

我还想和 Webench 一起了解一下、我发现对于140V 输出、它唯一建议的初级侧调节选项是使用外部 FET 的 UCC28704 - UCC28704是否是我的最佳选择?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    这可能是原因。   开关节点电压将为 VIN max + Vout*NP/NS +电感器泄漏尖峰。  您可以仔细检查您的数字以验证这一点。

    但情况很可能是这样。

    UCC28704将使用外部 FET 适用于此应用。  请注意、PSR 反激式转换器需要非常干净的辅助信号、该信号使用具有低漏电感和内部绕组电容的变压器。  为实现可重复性、建议使用的变压器采用机器绕线。

    另一种选择是在具有光隔离反馈的固定频率反激式转换器中使用 UCC28C42、或调节控制器的 VCC 电压。  与 UCC28704相比、该设计可承受更小的辅助绕组。

    此致。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢 Mike 提供的信息。 考虑到我需要的初级电流很小、我认为使用合适的缓冲器可以控制漏电尖峰。 实际上、我发现我的初级电流很低、因此会产生相对较大的初级电感。 我在该产品中确实需要一个电源来为其他一些电路供电、 在5V 时可能为200mA。 您认为设计转换器以调节5V 输出、然后添加第二个次级侧、为我提供受齐纳二极管或 LDO 限制的高电压、以获得我的140V 是否更好? 我记得在 E2E 上看到了一个添加第二绕组的设计方法的参考、但昨天我在搜索中找不到它。 考虑到我在140V 电压轨上所需的功耗很小、我想知道是否为5V 电压轨设计稳压并盲目地添加带匝数的绕组来提供~140V 电压将使我足够接近。  

    您对非常干净的辅助信号的看法会引起一些担忧。 在其他设计中、我很难在具有高隔离规格的反激式变压器中将漏电感降低到足够低 的水平-这并不容易。 我将查看 UCC28C42的数据表。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    您可以设计一个140V 和第二5V 的多路输出反激式转换器。  您只需调整初级磁化电感的大小即可获得最大输出功率。

    此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    再次感谢 Mike。 我了解了 UCC28C42、鉴于需要补偿网络和光耦合器反馈、它肯定会增加设计复杂性和器件数量。 我将向磁性元件设计人员介绍构建可与 UCC28910或 UCC28704配合使用的反激式器件的可行性、并了解这将会带来的影响。