This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS25924:电流限制迟滞

Guru**** 2577385 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS25924

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/972008/tps25924-hysteresis-of-current-limit

器件型号:TPS25924

大家好、


我对 TPS25924有疑问。

IFIASTRIP 具有迟滞、但图37中的迟滞值未知。
迟滞的值是多少?

此外、IOL 和 ISC 中是否存在迟滞? 如果是、请告诉我迟滞的值。


此致、
石田山

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您的支持!

    迟滞意味着什么? 您是指最小值还是最大值?

    请参阅圈出的值、这些是最小值、典型值和最大值。

    此致

    Kunal Goel

    ------------------------------------------------------------------

    如果此帖子回答了您的问题、请单击"此问题已解决"按钮。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢你的答复。

    我已确定下面的方框图中存在迟滞。

    我想知道的是检测到电流限制后释放的电流值。
    这就是我听到迟滞的原因。


    此致、
    石田山

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Ishiwata、您好!

    希望你们做得好!

    快速跳变比较 器的迟滞值是内部 IC 设计规格,是 TI IP。  但器件的功能会处理此迟滞。  TPS25924x 包含一个快速跳变比较器、可在 IOUT > IFASTRIP 时非常快速地关断导通器件、并终止快速短路峰值电流。 因此、当输出电流降至零 并且远低于快速跳变比较器的释放阈值时。

    此致  

    Kunal Goel  

    ------------------------------------------------------------------

    如果此帖子回答了您的问题、请单击"此问题已解决"按钮。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Kunal、

    感谢你的答复。

    IOL 和 ISC 中是否存在迟滞?
    IOL 和 ISC 是否会通过检测电流重试?
    我想知道如何重试 IOL 和 ISC。

    此致、
    石田山

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Ishiwata、您好!

    我是否可以知道提出磁滞问题的原因? 请不要担心。

    请参阅:

    当输出电流大于 IOL 时、比较器会感应该电流并向栅极控制块发送信号。 栅极控制块将流经器件的电流调节为 IOL。 如果在过载期间电流降至 IOL 以下、则器件会快速退出电流限制模式。

    当流经器件的电流设置为 IOL 时,输出电压下降,器件上的总功率耗散(VIN-VOUT)*IOUT 增加。 这会导致器件温度升高、当器件温度达到热关断阈值时、器件会关断。

    热关断后:

    在 TPS259240锁存版本中 、输出保持断开状态(MOSFET 断开)、直到器件电源被回收或 EN/UVLO 被切换(被拉至低电平然后拉至高电平)。

    在 TPS259241中、自动重试版本器件在冷却期间保持关闭状态、直到器件温度降至低于 TSHDN–10°C、然后尝试重新启动。 这个接通和关闭周期持续到故障被清除。  

    此致

    Kunal Goel