This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ27Z561:CHEMID 所需的指导

Guru**** 2540720 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ27Z561, GPCCHEM

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/971951/bq27z561-guidance-needed-for-chemid

器件型号:BQ27Z561
主题中讨论的其他器件: GPCCHEM

您好!

我们将在具有两个电池组的应用中使用 BQ27Z561电量监测计:

1) 25000 mAh (1S10P)  
2) 30000 mAh (1S12P)

这两个电池组均使用相同的18650锂离子电池构建、由同一制造商制造。 只有30Ah 电池组中的电池数量更高、才能实现更高的能量存储。

我们有以下问题:


1) 1)我们是否需要为两个电池组生成不同的化学 ID? 即使两个电池组中的电池相同、也是相同的?

2) 2)对于哪些场景、我们需要生成不同的化学 ID? 如有可能、请分享或指出一份深入提供此信息的文档。

我们希望能就此迅速作出答复。

此致、

Sarth

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Sarth、

    如果它们是同一个单元格、则应对这两个单元使用相同的化学 ID。 您也可以对两者使用 GPCCHEM 工具、它很可能会为两者建议相同的 ID。

    此致、

    Wyatt Keller

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Wyatt、

    感谢您的回答!

    此致、

    Sarth