This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM27402:12V 至1V @ 14A 稳压器设计下的启动断续模式

Guru**** 2503135 points
Other Parts Discussed in Thread: LM27402

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/971262/lm27402-startup-hicupp-with-12v-to-1v-14a-regulator-design

器件型号:LM27402

您好!

对于从12V 输入获得1V @ 14A 输出的 LM27402开关稳压器、我们面临着问题。 在启动期间、稳压器本身将进入 OCP 断续模式、并继续处于该模式。 此稳压器的最终负载仅为10A 左右。

我们尝试通过在负载时隔离一些 IC 来降低负载、但仍然具有相同的行为。

已尝试将软启动电容器(C1500)更改为1uF、即使这样问题仍然存在。 请查看原理图并告知我们是否需要进行任何更改?

附件

1V 的原理图部分

使用的电感器部件是 XAL6030-331MEB。

2.稳压器输出波形和 SW 引脚波形

谢谢、

Jijesh

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    添加了原理图部分和输出波形

    谢谢、

    Jijeshe2e.ti.com/.../NSP_5F00_V1P0.pdf

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好

    C1498电流感应电容器两侧似乎都有4.22k Ω 电阻器。 您只能将其放在 CS 侧 、如数据表第23页的图33所示。 尝试将 R936更改为0欧姆、并查看 OCP 断续模式是否仍在发生。

    Rset 电阻器(设计中的 R942)用于设置 CS+和 CS-引脚之间的电压偏移、以及设置电流感应比较器的电流限制跳闸点。 您可以在数据表第12页第7.2节的方框图中看到电流感应比较器。

    此致、
    Kris

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Kris、

    感谢您的快速响应。 我将尝试将 R936更改为0欧姆、并告知您。

    实际上、我们基于 TI 的 webench 仿真和建议值实施了12V 至1V 原理图部分。

    为您的参考添加了 webench 仿真输出。

    e2e.ti.com/.../LM27402SQ-11.5V_2D00_12.5V-to-1V-_4000_-14A.pdf

    谢谢、

    Jijesh

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Kris、

    即使用0欧姆替代 R936、问题仍然存在。

    我们已尝试将开关频率更改为接近1MHz、方法是将 R957替换为4.7K、所有其他电流感应、补偿和 FB 网络保持不变。 在此模式下、不存在启动 OCP 断续、但 Vout 不稳定、并且随机关闭 OCP 断续、Vout 关闭并重新启动。

    我们尝试的其他权变措施是从实际负载中移除大约18个10uF 的电容器。 随着负载电容器的减少以及开关频率为1MHz 时、Vout 看起来是稳定的。

    请建议进行必要的修改、以便在实际负载电容器和开关频率约为700KHz 时获得稳定的输出电压

    谢谢、

    Jijesh

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好

    抱歉、您说得对、与 CS+一致的 R936将不起作用。 我对电路的思考不正确。

    我将在星期一回到办公室时更深入地了解您的原理图、 但是、如果您现在尝试对此进行调试、我建议您尝试使用 PSPICE 模型仿真您的电路、并使用 LM27402产品文件夹 https://www.ti.com/product/LM27402#design-development 上的 Excel 计算器工具分析您的设计

    我将在星期一也这样做。

    此致、
    Kris

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好

    我用您的设计条件和实际输出电容(3*22uF + 18*10uF)填充了 Excel 计算器,并将其附在此处。 步骤7下的补偿组件值与您当前在设计中的值有很大不同。

    请尝试使用 Excel 中显示的补偿值。

    /cfs-file/__key/communityserver-discussions-components-files/196/LM27402DesignCalculator.xls

    此致、
    Kris

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Kris、

    感谢您的回复。

    实际上、移除的18 x 10uF 电容器放置在远离 LM27402开关稳压器的位置。 这些是分布在 芯片上的以太网交换机和 PHY 的大容量电容器。 我们是否应该将这些电容器也视为 LM27402的输出电容器? 如果这样、负载电容器会很大、TI 的 webench 也没有询问设计中的最终负载电容器。

    谢谢、

    Jijesh

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    如果有足够的路径电阻/电感、或者如果您在负载处的附加输出电容器之前有铁氧体磁珠、则这些额外的输出电容器可能不会影响 LM27402的稳定性、因为它们将与稳压器隔离。

    但是、如果您具有大而宽的电源平面或从 LM27402输出到这些负载电容器的覆铜、则应在稳压器设计中考虑这些额外的输出电容器。

    在尝试按照我之前的建议更改补偿之前、您可能可以首先尝试的另一件事是将 R942更改为更高的值(例如电流值的3倍或4倍)、以将电流限制设置为更高的值、并查看断续行为是否发生变化。 您可以在原始频率和总输出电容器连接的情况下执行此操作。 您的观察结果表明、频率的增加有助于我认为电流限制设计仍可能存在问题、因为频率越高、峰值电感器电流就越低。 如果您尚未检查、是否已仔细检查 R942电阻器值是否为预期的4.22k Ω?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Kris、

    感谢您对输出电容器的澄清。

    在我们的电路板上、在任何铁氧体磁珠之前、在1V 平面上有大约300uF 的电容器、在铁氧体磁珠之后有大约400uF 的电容器。 除了 LM27402稳压器输出端的2 x 22uF 外、所有这些电容器都接近最终负载。 无论我们尝试移除的18 x 10uF 电容器是在最终负载处的铁氧体磁珠之后。

    在同一电路板上、我们尝试了多种权变措施、如下所述。 为您的基准连接了 Vout 和 SW 引脚波形

    将 R942和 R936替换为20K、并将波形附在下面。

    将 R942和 R936替换为10K、 将 R957替换为4.7K (Fadj=1.1MHz)

    将 R942和 R936替换为5.22K、 将 R957替换为4.7K (Fadj=1.1MHz)

    在所有这些测试用例中、所有负载电容器均按照原始组件加载。

    从这些测试用例中可以看出、LM27402在较低的开关频率下无法使用高负载电容器驱动所需的输出电流。 或者是否有办法使用现有电感器和输出电容器控制负载浪涌电流?

    我们尝试在 PSpice for TI 和 LTSPICE 中进行 pspice 仿真、以查看高负载电容器的影响。 在这两种情况下、LM27402 pSPICE 仿真都非常慢。 您是否可以进行仿真并向我们分享结果?

    谢谢、

    Jijesh

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Jijesh、

    LM27402应能够启动多个100uF 负载电容器。

    我为您的原始原理图运行了 PSPICE 瞬态模型、并查看振荡输出。 我使用了一个小型 CSS 电容器来加快仿真速度。

    然后、我使用 Excel 计算器中的值更新了补偿组件(增加了之前发送的版本的输出电容)、并获得了更稳定的启动波形:

    您可以尝试更新的补偿网络吗?

    如果您仍然看到没有获得稳定的输出、您能否再次获取示波器快照并捕获输入电压。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Kris、

    感谢您的仿真结果。 我们将使用新的补偿网络值并告知您结果。

    同时、您能否分享您已经制作的仿真原理图?

    谢谢、

    Jijesh

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    /cfs-file/__key/communityserver-discussions-components-files/196/LM27402_5F00_PSPICE_5F00_TRANS.zip

    请参阅随附的瞬态仿真和更新的补偿组件。