This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS62130A:输入电压断电时 PG 泄漏电流

Guru**** 2511655 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS62130A

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/972161/tps62130a-pg-leakage-with-vin-powered-down

器件型号:TPS62130A

当 VIN 断电(0V)并且向 PG 引脚施加电压(例如3.3V)时、是否有任何明显的泄漏进入 TPS62130A?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Steve、

    您是否在查看 VIN = 0V 时进入 PG 引脚的泄漏电流? 数据表列出了 VPG=1.8V 时流入 PG 引脚的典型值为1nA、最大泄漏电流为400nA。  

    谢谢、

    模块

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    是、当 Vin = 0时  

    当 Vin = 0时、数据表不会列出我可以找到的电流。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Steve、

    这可能不是特征化的,因为我无法在内部系统中找到它。 我可以在 EVM 上进行测试以找出典型值。 在此测试中,我将 PG 引脚单独上拉至3.3V 外部电源,以测量流入 PG 引脚的电流。 您对此感兴趣吗?

    谢谢、

    模块

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Amod、

    是-这将是有用的数据

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Steve、

    我在 EVM 上对此进行了测试、并在未施加任何 VIN 和3.3V 上拉电压的情况下观察到大约328nA 的 PG 引脚电流。 电流分辨率是 DMM 上的一个问题、因此我测量了 RPG 电阻器及其两端的压降来估算电流。 如果您想了解有关此方面的更多信息、请告诉我。

    谢谢、

    模块