This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS546D24A:计算器 COUT

Guru**** 2535750 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/972575/tps546d24a-cout-on-calculator

器件型号:TPS546D24A

电池 B38:COUT 纹波

这是所有相位还是每个相位所需的总电容?

数据表中未包含用于计算输出 C 的相位因子。 (方程式17)

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

     

    电芯 B38 -满足指定纹波要求的输出电容使用的公式不考虑多相纹波消除。  它将查看每相电感器纹波电流并将其反映到纹波电压中。  这样、它基于总 Cout、但由于电感器电流纹波消除、它明显高于多相配置所需的值。

    在多相转换器中、流入输出电容的净电流是所有电感器电流的总和、但当一个电感器的电流上升时、一些或所有其他相位电感器电流下降。

    对于小于1/N 的占空比、其中 N 是相位数、净输出纹波电流为 IPK-pk * 1/N *(1-N*D)

    是的、该数字在 D = 1/N 时降至0  理论上、在 D = 1/N 下运行的多相转换器不需要任何输出电容、因为所有相位的交流电流总和为零。  在实践中、交流纹波中的小误差或偏移已证明该理论在实际硬件中不切实际。