This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] UCC23513:UCC23513是否适合用作低侧继电器驱动器?

Guru**** 2531950 points
Other Parts Discussed in Thread: UCC23513

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/972499/ucc23513-is-the-ucc23513-suitable-for-use-as-a-low-side-relay-driver

器件型号:UCC23513

UCC23513是否适合用作低侧继电器驱动器?  我有一个非常高的 di/dt (60A/50ns)电路、该电路继续重置我的电流低侧继电器驱动器电路、我正在寻找一个稳健的解决方案。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、David、

    欢迎使用 e2e、感谢您关注我们的产品!

    UCC23513与我们所有其他栅极驱动器一起设计用于驱动电容负载。 因此、您需要使用小型 MOSFET 来驱动具有 UCC23513的继电器的输入。 我相信、我们驱动器内部的隔离与驱动继电器的外部功率 FET 相结合、将缓解您遇到的问题。

    您可以订购一 个 EVM、获取一个小型功率 MOSFET 并快速地将其连接起来、以验证它是否适用于您的应用。