This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ77915:BQ77915

Guru**** 2538955 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/971901/bq77915-bq77915

器件型号:BQ77915

当低侧 MOSFET 关断时、为何电池组开路时电池组电压不为零。 使用万用表读取时、有任何使输出电压为零的建议。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Gururaj、

    如果您想使用万用表读零、则需要检测 FET 输出是否为低电平、然后将电池组端子短接在一起。 关闭时、器件会拉低 CHG。

    此致、

    Matt

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Matt、您好!

    一旦我们将电池组端子电压短路为零、您就会正确。 但维修人员如何知道 BMS 处于打开状态或关闭状态。 BMS 位于电池内并被封装时。 短接线端子不是检查 BMS 状态的安全选项。 您能否建议在 DSG MOSFET 关断时使用任何额外电路使输出电压为零。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    可能在进行测量时向电池组施加某种类型的负载(如100k 左右)可能有助于实现此目的。 我认为这对于许多具有保护 FET 的电池来说是一个常见的问题、因为 PACK-与电池断开。

    此致、

    Matt