This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM25119Q:交错仿真 TINA-TI 模型错误

Guru**** 2592550 points
Other Parts Discussed in Thread: LM25119Q

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/972088/lm25119q-interleaved-simulation-tina-ti-model-error

器件型号:LM25119Q

你(们)好

我尝试在交错式拓扑中模拟 LM25119Q。  

我使用了从网站下载的瞬态仿真电路。 我根据 Webench 建议连接了电路 、以获得12V 输入、5V/25A 输出。

但是、一旦我尝试仿真、我就会得到一个错误"组件的电流:U6.E1"

随附 Tina 原理图和 Webench schematice2e.ti.com/.../TEST.TSCe2e.ti.com/.../TEST.TSC

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、TINA 模型不能支持双输出模式。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我是否可以通过任何方法来仿真双路输出选项? PSpice 可能会怎么样?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    TINA 模型也基于 PSpice。 我们没有适用于两相模式的模型。