请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:LM51561H 主题中讨论的其他器件:LM5022、 LM5156、
大家好、
我的客户正在寻找24V~80V 升压 解决 方案以实现48V~80V 输出(低于48V 以保持48V、高于48V 旁路至输出)。 输出电流< 1A。 我发现这里使用 LM5022很好。 我们是否还有其他建议解决方案( 例如、将 LM5156 与 偏置 引脚的电阻器配合使用)? 谢谢。